This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:用于 UL60730认证的 CCS 版本

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194758/tms320f28062-ccs-version-for-ul60730-certification

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:IEC60730SWPACKAGES

您好!

我的客户计划使用 IEC60730SWPACK.阿 格斯获取 基于 F2806x 的产品的 UL60730认证。

该库是使用 C28x Codegen 工具6.10版的 CCSv5构建的。

我的客户使用 CCSv6和编译器 v6.4.6。

UL60730 认证仅在相同工具版本下有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy

    否、在这种情况下使用的编译器无关紧要。

    从60730开始

    用于软件设计、验证和维护的设备、例如设计工具、编程语言、转换器和测试工具、应具备适当的资质、并应证明适合于多种应用。 根据 IEC 61508-7:2010的 C.4.4、如果它们符合"使用时增强的信心"标准、则认为它们是合适的。