This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:适用于开环条件的 PMP41006-1kW CCM TotemPole PFC 和电流模式 LLC 参考设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194629/tms320f280039c-pmp41006-1-kw-ccm-totempole-pfc-and-current-mode-llc-reference-design-for-open-loop-condition

器件型号:TMS320F280039C

您好!

我正在试用 PMP41006-1kW CCM TotemPole PFC 和电流模式 LLC 参考设计中的 TMS320F280039C controlCARD。

当我调节 main.syscfg 中开环条件下的开关频率时。 我有两个保留、如下所示:


1、初级侧和 SR 侧的开关频率发生变化。 但 SR 侧的占空比没有变化。 请参阅下面的波形

如何调整 SR 侧的占空比?

CH3:PRI 侧信号 分离/ CH2:SR 侧信号分离

2.如何调整 main.syscfg 的死区时间? 我看不到任何可以调整死区时间函数的方法。

此致、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 CMPA、CMPB 值用于设置原始占空比的位置。 然后、您可以在更改频率时更新这些内容。

    类似地、了解原始死区时间的设置位置。 然后使用相同的方法来更改它