This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:交流输入过零检测

Guru**** 2905160 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-2PHILPFC, TIDM-1022, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194643/tms320f28062f-zero-crossing-detection-of-ac-input

器件型号:TMS320F28062F
主题中讨论的其他器件:TIDM-2PHILPFCTIDM-1022C2000WARE

您好!  

我的客户正在基于 TIDM-2PHILPFC 进行开发。  

他希望检测交流输入的过零。

是否有任何参考或示例可检测过零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SineAnalyzer 库模块在与整流 Vin 一同应用时检测过零。 请参阅使用此模块的 TIDM-1022参考设计。 安装 C2000Ware DP SDK、然后查看以下文件夹

    C:\TI\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_00_00\solutions\TIDM_1022\docs

    Shamim