This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:能否使用 TMS320F28379D-Q1和 TMS320F28377D-Q1代替彼此

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D-Q1, TMS320F28379D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196209/tms320f28379d-q1-can-tms320f28379d-q1-and-tms320f28377d-q1-be-used-instead-of-each-other

器件型号:TMS320F28379D-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D-Q1

能否使用 TMS320F28379D-Q1和 TMS320F28377D-Q1代替彼此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 CLB 吗? 如果您未使用 CLB、则应该能够使用。

    此致、Santosh