This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:适用于 C2000系列的双层 PCB 参考设计

Guru**** 2931330 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196278/tms320f28069-double-layer-pcb-reference-design-for-c2000-family

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010

我正在为各种具有成本优势的应用执行电机控制项目。 我需要为这些项目设计两层 PCB、以实现价格目标。

这些应用通常为220V 50Hz 并网供电、50W 至1kW PM 电机驱动器板。 由于具有竞争力的价格目标、MOSFET/IGBT 由自举方法驱动、我无法将微控制器接地与电源接地和/或模拟接地隔离。电流感应通过逆变器桥臂下部 MOSFET 源上的分流电阻器完成。

以前、我在电机控制应用中遇到过几个 C2000噪声问题。 电机运行期间会发出可闻噪声、并出现问题和误导性跳闸区域故障等 我已经用 C2000 mount.4层 CPU PCB 解决了所有这些问题。 但这意味着价格更高的4层 PCB 及其与电源 PCB 的连接(额外的人工成本和连接器成本)。

您是否有任何与我对 双层 PCB 的要求类似的 C2000微控制器电机控制应用参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们提供了 TIDM-02010 "适用于 HVAC 的具有数字交错 PFC 的双电机控制参考设计"、这是一种2层 PCB 设计。 完整的设计文件位于以下页面 :https://www.ti.com/tool/TIDM-02010

    最棒的

    Kevin