各位专家、您好!
客户使用 TMS320F28075PTPT 构建了一个 PCB、并且正在使用具有内置在 DSP 中的1.2VREG。 他们 遇到一种症状、即 DSP 从复位状态释放后、1.2VREG 的电源电压变为1.46V。 有些电路板存在此问题、有些电路板不存在此问题、因此可以始终将其复制到有问题的电路板上。
[问题详细信息]

请告诉我以下问题吗?
问题1:此问题的可能原因是什么?
为了调查原因、如果可能、您可以解释0.25V 电压上升的原理和机制、这将很有帮助。
关于 VDD 引脚的电路配置、如下图所示、连接了所有 VDDS、总共安装了13uF 电容器。
Q2: 使用内部 VREG 时、是否需要分离 VDDx?
Q3: 使用内部 VREG 时、是否需要在每个端子上独立安装12~26uF 电容器?

[附录]
- 释放复位后、在微控制器程序开始运行(电流消耗增加时)的时间、它似乎上升了大约0.25V。
- 当复位信号被打开和关闭时、1.2V 电源重复1.2V⇔1.45V。
- VSSOSC 管脚在同一时间也改变了大约0.25V。
- 微控制器输出端口的低电压电平也约为0.25V。
- 模拟系统电源(VDDDA)和 VDD3VFL 引脚似乎正常。
- VREGNZ 引脚被降至 GND、其电压电平接近0V。
- 电路板上的 PCB GND (VSS)看起来正常、0V 时没有变化。
- 它们添加了一个连接到 VDD 每个引脚的大导通电容 C、但没有变化。
此致、
还不错