This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:TMS320F2811

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811

器件型号:TMS320F2811
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CC2000WARETMS320F2810

大家好、

感谢您发表文章、介绍如何在 CCS V12.2中使用 CCS V3.3旧工程以及包含在 C:/ti 目录中的 XDAIS 文件夹更新。

这已经解决了我使用旧类型 DSP 的问题、使我的程序生成和生成.out 文件。 现在、我有以下问题:

  1. 正在通过升级到 CCS V12.2下的新 DSP 器件来开发相同的程序。 如何迁移?
  2. 目前、我在 CCS V3.3中开发的现有程序包含多个.c 文件、但它在 BINARIES 文件夹下生成一个.out 文件。 作为 CCS 的新工具、如何使用多个.c 文件开发 CCS 程序、以便所有合并的.c 文件执行都将反映在单个.out 文件中?
  3. 我们的原理图中不包含调试探针、因此我学习了使用调试探针进行 DSP 编程(将 LAUNCHXL-F280049C 与 XDS 110调试探针结合使用)、因此如何在没有调试探针的情况下进行编程
  4. CCS V12将文件夹显示为 Generated Source、Binary、Includes、CPU1_RAM、device、 targetConfgs、.c 文件
  5. CCS V3.3将文件夹显示为二进制文件、包括、awk、CRC、Debug、 闪存、发布、结果、.c、.h 文件
  6. 我的问题是(初学者)如何使用不同的文件夹从 V3.3迁移到 V12.2? 如何链接每个.c 文件? 是否有说明或用户指南? 如何开始?   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811 ]通过升级到 CCS V12.2下的新 DSP 器件来查找开发相同程序。 如何迁移?[/quot]

    请查看此链接、了解如何将旧版 CCS 工程迁移到基于 Eclipse 的 CCS。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracr4

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811 ]目前、我在 CCS V3.3中开发的现有程序包含多个.c 文件、但它在 BINARIES 文件夹下生成一个.out 文件。 作为 CCS 的新工具、如何使用多个.c 文件开发 CCS 程序、以便所有合并的.c 文件执行都将反映在单个.out 文件中?

    复制项目中的所有.c 文件。 默认情况下、它将在工程文件夹中编译所有.c 文件。 如果工程文件夹中有任何.c 文件、但您不想编译、请选择该文件、右键单击并选择"从编译中排除"。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#adding-or-linking-source-files-to-project 

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811 ]我们的原理图中不包含调试探针、然后介绍了如何在没有调试探针的情况下进行编程、因为我学习了使用调试探针进行 DSP 编程(将 LAUNCHXL-F280049C 与 XDS 110调试探针结合使用)

    您需要将 JTAG 信号带到接头、然后使用外部调试器进行连接。 有关详细信息、请参阅 controlCARD 原理图。

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811 "]
    • CCS V12将文件夹显示为 Generated Source、Binary、Includes、CPU1_RAM、device、 targetConfgs、.c 文件
    • CCS V3.3将文件夹显示为二进制文件、包括、awk、CRC、Debug、 闪存、发布、结果、.c、.h 文件
    • 我的问题是(初学者)如何使用不同的文件夹从 V3.3迁移到 V12.2? 如何链接每个.c 文件? 一个
    [/报价]

    是的、请遵循迁移指南和 CCS 用户指南。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_getting-started.html 

    CCS 将自动完成链接。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的快速回复。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811#:~:text=Please%20refer%20to%20controlCARD%20schematics%20for%20details。

    请指明回复的控制卡原理图。

    [引用 userid="35062" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192934/tms320f2811-tms320f2811/4495808 #4495808"]有关详细信息、请参阅 controlCARD 原理图。

    此致、

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    如果这是新设计、我强烈建议您从第3代系列中选择器件。 这些器件对 IP 具有更丰富的支持、改进了外设、价格更便宜、并且更好地支持工具链。 请查看 C2000产品系列并相应地选择器件。

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/c2000-real-time-control-mcus/overview.html

    接头本身位于扩展坞上、但信号是来自 controlCARD 的路由器。 您可以为您的器件选择 controlCARD、然后选择相应的兼容集线站。 这些原理图在 C2000Ware SDK 中提供。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    完成建议的文档、尤其是下面的链接

    software-dl.ti.com/.../ccs_legacy-project-import.html

    建议的摘要如下:

    总结

    如上例所示、旧版导入向导远不完美。 在某些情况下、从头开始创建新的 CCS Eclipse 工程实际上更容易、而不必手动清理导入向导尝试迁移的结果。 无论在哪种情况 下、强烈建议执行迁移的人员既要精通原始项目、又要精通 CCSv3.3和新的 CCS Eclipse 环境。 拥有所有这些专业知识的人员将能够确保以最少的麻烦/工作量成功迁移项目。

    基于上述标准、并在考虑"传统导入向导远不完美"时了解 V3.3和 V12.2等。 在某些情况下、从头开始创建新的 CCS Eclipse 项目实际上更容易"、  

    期待使用适合我的旧 DSP TMS320F2810功能的新 DSP 器件 TMS329F28377S 从头开始创建新的 CCS Eclipse 项目。

    现在、我的查询是:

    1. CCS V12将文件夹显示为 Generated Source、Binary、Includes、CPU1_RAM、device、 targetConfgs、.c 文件
    2. CCS V3.3将文件夹显示为二进制文件、包括、awk、CRC、Debug、 闪存、发布、结果、.c、.h 文件

    如何通过组合.c、.h、.pp 文件并创建一个新的.out 作为一个公共文件来计算项目文件夹的比率、该文件将组合多个.c 文件的所有算法、这些算法可以复制到一个新的项目文件夹中?

    如何开始接受培训、学习如何使用新的 CCS V12.2从旧 DSP 迁移到新 DSP? 准备好学习并投入所需时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    下面是在实验 LAUNCHXL-F280049C 时获得的经验/观察结果

    1. 从 C2000/c2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28004x/examples/EmptyProject.......导入了空项目
    2. 复制 "led_ex1_blinky.c"构建、然后运行。 根据需要还可以。
    3. 复制"led_ex1_blinky.c"并将其更改为 void led (void)、并将 LED1更改为 LED2以使两个 LED 闪烁
    4. 在2个单独的.c 文件之上构建。 未注意到错误。
    5. 构建项目、未注意到错误。
    6. 运行程序、但它仅接受.c 文件仅包含 void main (void)指令的程序。
    7. 尝试从编译中排除、但包含.c 文件且 void main (void)仅接受。

    上面的表示为了构建和运行一个项目、我只需要一个包含 void main (void)指令的.c 文件

    plz 指导我在何处以及如何使用多个.c 文件构建工程。

    这个 CCS V12.2是否只接受单个.c 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    我对您遇到的问题感到非常惊讶。 在我们进一步探讨之前、您能否从控制台窗口向我发送生成日志?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    从目录  C:\Users\\workspace_v12\.metadata\.plugins\org.eclipse.cdt.dsf.ui 复制的控制台窗口的 PFA 生成日志

    e2e.ti.com/.../smadsp.build.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    PFA 迁移到 CCS V12.1后旧工程的 Project Explorer 屏幕截图。 此外、plz 建议使用其他文件 DSP281x_Adc.h 等许多文件。 我认为这些都是 TI 提供的文件。 但是、现在在 CCS V12中、在学习了许多视频或教程或用户指南等之后、没有提到要在 Project Explorer 中导入和合并的这些文件。 此外、在 C2000 ware 下的 LAUNCHXL-F280049C 文件夹中提供的示例中找不到这些文件。 在学习过程中、作为初学者会感到困惑。 我的问题可能看起来很愚蠢、但作为一个新手、请原谅我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    您似乎正在为两个不同的器件混合文件。 你不能这么做。 寄存器定义和存储器映射、IP 类型不同。 这不奏效。

    在 C2000Ware SDK 中、有两种编程方式。

    • 基于位域的示例-->请参阅 C:ti/C2000/C2000Ware_4_02_00_00/device_support/f28004x/examples/led
    • 基于 DriverLib 的示例->请参阅 C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28004x/examples/led

    请注意、它是指同一器件。 您不能混合使用这些器件、否则由于我之前提到的原因、您将会遇到很多问题。

    基于位字段的方法使您可以访问每个寄存器的位级控制。 但是、首选基于 DriverLib 的方法。 它是一组 API、您只需调用 API 即可。 driverlib/示例说明了 API 的使用。

    现在回到如何将旧示例移植到更新的器件。 请检查 driverlib 文件夹中的示例。 应该有一个使用 DriverLib 的相应示例。 请参阅该示例、您只需将.c 文件放入您的项目中、它就会生成。

    希望它能帮助您取得进展。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    这是一个快速反馈、无需对所有细节进行详细阐述(作为初学者)。

    从 C2000器件中找到 DAC 项目"buffdac_ex1_enable.c"。 由于连接到 LAUNCHXL_F280049C launchad 后、工程编译成功。

    但是、在从旧工程 dac.c 复制文件后、在复制相关的.h 文件后、程序要求这样的.h 文件丢失。 已将这些文件复制到器件文件夹中。  

      来自控制台窗口的 PFA 生成日志、有许多错误。 再次感到困惑、似乎不太容易 从旧 CCS 迁移到新 CCS。

    plz 引导我成为新的初学者、让我了解 everything.e2e.ti.com/.../ex2_5F00_buffdac_5F00_ex1_5F00_enable.build.log 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第48行:警告#48-D:宏"EINT"的不兼容重新定义(在"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cpu.h"的第75行声明)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第49行:警告#48-D:宏"DINT"的不兼容重新定义(在"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cpcpu.h"的第82行声明)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第50行:警告#48-D:宏"ERTM"的不兼容重新定义(声明在"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cpu.h"的第89行)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第51行:警告#48-D:宏"DRTM"的不兼容重新定义(在"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cpcpu.h"的第96行声明)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第52行:警告#48-D:宏"EALLOW"的不兼容重新定义(声明位于"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cpcpu.h"的第104行)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第53行:警告#48-D:宏"EDIS"的不兼容重新定义(在"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cpu.h"的第115行声明)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h、第54行:警告#48-D:宏"ESTOP0"的重新定义不兼容(声明位于"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28004x\driverlib\cPU .h"的第125行)
    "C:/Users/vtkon/workspace_v12a/ex2_buffdac_ex1_enable/device/DSP281x_Device.h "、

    看起来您没有彻底阅读我的上一篇文章。 您已从旧设备复制文件。 您无法混合来自两个不同设备的特定于设备的文件。 您需要对 f28004x 使用特定于器件的文件。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/device_support/f28004x/headers/include/f28004x_device.h

    您为什么需要包含此内容? 您没找到 DriverLib 函数吗?  

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    在项目目录中执行"Add Files" f28004x_device.h 后、PFA LOG_Build frpm 控制台窗口  

    e2e.ti.com/.../ex3_5F00_buffdac_5F00_ex1_5F00_enable.build.log

    下面是 Project Explorer 的相关屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    您仍在使用旧设备中的文件。 您将需要手动将其移植到函数中。 查看函数、然后检查相应的 DriverLib API。 您无法直接 复制这些旧设备文件。 这是您需要完成的操作。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    仍然是初学者(我可能会花更多的时间、但学习正在改进)、添加用于从 C:\ti\c2000Ware_4_02_00\device_support\f28004x\headers\include  和  C:\ti\c2000Ware_4_02_00\device_00\f28004x\common   和 c2000Ware\f2800_4\common \f28004x\s\c2000Ware\common 和 c2000Ware\common_00_support\f2800_4\f00_\con_support\f28004x\common 和 c2000Ware\common 文件      

    现在、我会得到大部分误差、如所示  

    "./buffdac_ex1_enable.c"、第110行:错误#20:标识符"upsinging_ratio"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第130行:错误#20:标识符"GpioMuxRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第133行:错误#20:标识符"SysCtrlRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第135行:错误#20:标识符"PieVectTable"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第141行:错误#20:标识符"McbspaRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第192行:错误#20:标识符"PieCtrlRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第192行:错误#20:标识符"M_int4"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第194行:错误#20:标识符"M_INT2"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第223行:错误#20:标识符"McbspaRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第232行:错误#20:标识符"EvaRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第236行:错误#20:标识符"GpioDataRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第240行:错误#20:标识符"EvaRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第246行:错误#20:标识符"Bit7"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第249行:错误#20:标识符"PieCtrlRegs"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第249行:错误#20:标识符"PIEACK_group2"未定义
    "./buffdac_ex1_enable.c"、第257行:错误#20:标识符"EvaRegs"未定义

     大部分都是与雷斯有关的… 这些是在我的旧 dac.c 中定义的、并且逐步函数被复制到新的"buffdac_ex1_enable.c"中  

    在我的旧项目中、'SP281x_ev.h'文件"struct eva_regs"的定义如所示、如所附的屏幕截图所示。

    现在,查询...... 如何在新项目中定义这些包含多个错误的寄存器? 定义位置? 流程是什么? (我知道在学习后、我可以获得大量的文档读数和经验、但在这个阶段、它可能看起来很愚蠢、但我需要您的指导才能更有效地学习、Plz 帮助和支持。 我们会朝着正确的方向解决问题。 非常感谢您向像我这样的初学者提供系统帮助。

    现在、我已经得到了有关 DSP281x_的上一个问题的答案。。。 文件包含在我的旧项目中。 现在、我知道如何在特定器件的项目目录中添加此类文件。 很棒的结构和帮助 非常感谢!!

    e2e.ti.com/.../4338.ex3_5F00_buffdac_5F00_ex1_5F00_enable.build.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    请导入基于位域的示例、然后检查代码如何使用寄存器和位。 如果您仔细查看该示例、您应该能够了解如何将寄存器包含在项目中。

    • 基于位域的示例-->请参阅 C:ti/C2000/C2000Ware_4_02_00_00/device_support/f28004x/examples/led

    我以前曾提到过,但我想 再次重申。  

    最好先了解 DriverLib 示例。 从最接近您的最终应用的示例开始、添加一个函数(您可以添加新的 C 文件)。 您可以查看 IP 的头文件、如(DAC、ADC、epmw)。 不要只复制头文件和 c 文件、然后构建。 只需包含#include

    ,一切都应该在路径中。

    您可以查看此页面以了解我们拥有的文档。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJUeis.IpqkudQJwNXxVPQ__c2000ware_software_package__gYkahfz__LATEST&placeholder=true 

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    很抱歉、我父亲已过期、我正在休假、所以没有向您提供反馈。

    我将研究所有与你分享的材料,并返回给你,以解决任何困难。

    请多多包涵。

    此致、

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    我对这一损失感到非常抱歉,为他的安息祈祷。 请照顾您的家人。

    我将关闭此主题、当您浏览所有详细信息并提出进一步的问题时、请创建新主题、我们将确保您获得在项目中取得进展所需的帮助。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    感谢您的善意考虑。

    Venkatesh