This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 PWM SYNCOUT 信号

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195522/tms320f280025c-about-pwm-syncout-signal

器件型号:TMS320F280025C

各位专家,您好

   在28002x TRM,中、我看到两 个 PWM SYNCOUT 信号说明。

  图17-7中的第一个、17-14中的第二个。 它们彼此不同。 那么、哪一项是正确的?  

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    它们实际上是相同的! 一个是另一个的放大版本。 这两个图像并排显示、两个图像中的圆圈位于相同的点周围;

    在图17-14中、逻辑链中'OR'和更早版本的所有内容都被抽象为仅来自 ePWM、而一次性锁存器设置信号也同样被简化为仅 TBCTL2[OSHTSYNC]。 最后、图17-14没有将最终信号路由到"清除寄存器"。 这些变化是因为图17-14应该更简单地解释系统的具体方面、而早期的图像应该是更大、更复杂和全面的概述。 但是、它们最终都是相同的内容。

    我希望这有道理、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢~