This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:基于事件的中断(ECAP)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195160/tms320f28035-event-based-interrupt-ecap

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的 TI:

我们正在处理基于事件的中断(ECAP)、其中 3个霍尔传感器信号充当 ECAP 中断的触发器、如下图所示。 我们参考了 ECAP 的 controlSUITE 示例、该示例仅将一个信号视为 ECAP 中断的触发器。 我们是否有任何代码可帮助我们将所有3个霍尔信号连接为 ECAP 中断的触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您的帖子将被重新路由至 ECAP 专家。  

    此致、

    Ozino