This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TMS320F28379D 通过特定的电位器电压打开和关闭 LED

Guru**** 2541030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195761/tms320f28379d-switching-on-and-off-the-led-with-a-specific-potentiometer-voltage-with-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

使用 TMS320F28379D 通过特定的电位器电压打开和关闭 LED。

我将如何读取电压值并写入打开和关闭 LED 的条件。 可以帮帮我吗?

//ADC



#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>



#include "F2837xD_device.h"

#include "F28x_Project.h"

#include "F2837xD_Examples.h"



#include "driverlib.h"

#include "device.h"



#define  ADC_RESOLUTION       12   





uint16_t adcAResult2;



void initADCs(void);

void initADCSOCs(void);

void GPIO_init();

void PinMux_init();

void initEPWM();



//

// Main

//

void main(void)

{

    adcAResult2= 0;



    Device_init();



    Device_initGPIO();

    PinMux_init();



    Interrupt_initModule();



    Interrupt_initVectorTable();



    initADCs();

    initADCSOCs();



    EINT;

    ERTM;





    IER = 0x0000;  //interrupt enable register

    IFR = 0x0000;  //interrupt flag register





          SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

          SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);





       while(1)

       {

      

           ADC_forceSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0);

           while(ADC_getInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1) == false) 

           {



           }



           ADC_clearInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);





           adcAResult2 = ADC_readResult(ADCARESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER0);



           initEPWM();

                   DEVICE_DELAY_US(10000);



       }

   }



void initEPWM()

{



        EPwm1Regs.TBPRD = 4000;       // Set timer period 801 TBCLKs

        EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;        // Phase is 0

        EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;

        EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA =  adcAResult2;   

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; 

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       

       EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;



       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;           

       EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;         

}



void PinMux_init()

{

    EALLOW;



    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all=0;

    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0=1;



    EDIS;



}





void initADCs(void)

{

    EALLOW;



    ADC_setPrescaler(ADCA_BASE, ADC_CLK_DIV_4_0); 

#if(ADC_RESOLUTION == 12) 

    ADC_setMode(ADCA_BASE, ADC_RESOLUTION_12BIT, ADC_MODE_SINGLE_ENDED);

#elif(ADC_RESOLUTION == 16)

    ADC_setMode(ADCA_BASE, ADC_RESOLUTION_16BIT, ADC_MODE_DIFFERENTIAL);

#endif



    ADC_setInterruptPulseMode(ADCA_BASE, ADC_PULSE_END_OF_CONV); 

    ADC_enableConverter(ADCA_BASE); 



    DEVICE_DELAY_US(1000);



    EDIS;



}





void initADCSOCs(void)

{



#if(ADC_RESOLUTION == 12)

    ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,

                 ADC_CH_ADCIN0, 15);

#elif(ADC_RESOLUTION == 16)

    ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,

                 ADC_CH_ADCIN0, 64);

#endif





    ADC_setInterruptSource(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER0);  

    ADC_enableInterrupt(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);

    ADC_clearInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);





}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sule、

    对于将来的帖子、请不要将您的代码作为正常文本进行复制和粘贴、请使用代码块让其他用户更轻松地了解您的问题。

    [引用 userid="551094" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195761/tms320f28379d-switching-on-and-off-the-led-with-a-specific-potentiometer-voltage-with-tms320f28379d ]\n 如何读取电压值并编写打开和关闭 LED 的条件。 可以帮帮我吗?

    您能澄清一下您的问题吗? 您是否无法读取 ADC 上的输入?

    此致、

    Omer Amir