This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:28335程序不起作用

Guru**** 2507075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3307, TPS62040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194713/tms320f28335-28335-program-does-not-work

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TPS3307TPS62040

我想问一个问题。 加电后、28335程序不起作用、目前,电源、晶体振荡器和电源纹波正常。 然后 、将 RESET 引脚拉至低电平以强制复位、但 DSP 仍然无法复位或 工作;在断电和重新启动后、DSP 可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种新设计还是现有的生产设计?

    您能否共享上电的示波器波形? 我想看到1.8V、3.3V、X1/X2和-XRS。

    您是否愿意与我私下分享原理图? 我不需要完整的原理图。 我只需要查看 DSP 的所有引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Power_5V:

    Power_3.3V:

    POWER_1.9v:

    电源是 TPS62040、它是根据手册中的电路完成的。 TPS3307的监控也是根据手册中给出的电路完成的。

    这是正常复位信号、即两个 DSP 的复位信号。

    这就是启动机器后两个 DSP 都出现故障、并且两个 DSP 都没有复位信号:

    这是启动后的 DSP 故障。 有一个复位信号、并且没有复位信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未回答以下问题:

    1. 这是一种新设计还是现有的生产设计?
    2. 您是否愿意与我私下分享原理图? 我不需要完整的原理图。 我只需要查看 DSP 的所有引脚。

    此外、请阐明此帖子是否与 此帖子相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个新设计。 它大约有10年的历史。

    故障后、所有四个 BOOT 引脚均为高电平、1.9V、3.3V、RST 和晶体振荡器正常工作、但当再次向 RST 提供复位信号时、CPU 仍然无法工作。两个 DSP 具有 TPS3307复位、两个 DSP 具有两个复位信号; 发生故障后、两个复位信号为 GND。

    DSP1

    DSP2

    复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想添加一些信息。 在设备上新生产并更换主板卡时出现问题。 该问题在正常使用大约一个月后出现。 这种现象是、它在通电后偶尔不工作。 当它通电时、它将再次正常。 因此,在更换过程中是否可能存在这种情况令人怀疑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为它与 此帖子重复。