主题中讨论的其他器件:TPS3307、 TPS62040
我想问一个问题。 加电后、28335程序不起作用、目前,电源、晶体振荡器和电源纹波正常。 然后 、将 RESET 引脚拉至低电平以强制复位、但 DSP 仍然无法复位或 工作;在断电和重新启动后、DSP 可以工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问一个问题。 加电后、28335程序不起作用、目前,电源、晶体振荡器和电源纹波正常。 然后 、将 RESET 引脚拉至低电平以强制复位、但 DSP 仍然无法复位或 工作;在断电和重新启动后、DSP 可以工作。
Power_5V:
Power_3.3V:
POWER_1.9v:
电源是 TPS62040、它是根据手册中的电路完成的。 TPS3307的监控也是根据手册中给出的电路完成的。
这是正常复位信号、即两个 DSP 的复位信号。
这就是启动机器后两个 DSP 都出现故障、并且两个 DSP 都没有复位信号:
这是启动后的 DSP 故障。 有一个复位信号、并且没有复位信号: