This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:在 PCB 上安装控制卡

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195408/tmdscncd28379d-mounting-the-control-card-on-a-pcb

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我一直在 TI Delfino 开发板上工作、以前曾在 PCB 上使用过它。 这次、为了使 PCB 更加紧凑、人们建议使用 Delfino 控制卡而不是开发板。 我的第一个问题是:它们是否具有相同的功能? 根据我的要求、我只有6个 PWM 输出(为 IGBT 模块供电、进而为逆变器供电)、这里和那里的一些 ADC 引脚和 GPIO 具有不同的功能。 控制卡是否是一个不错的选择?  

我的下一个疑问是如何将其安装在 PCB 上。 这些引脚似乎位于控制卡的一侧、我将需要一些连接器来实现相同的功能。 为此、我应该使用哪些连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想要使用 controlCARD 而不是 LaunchPad? 即您过去使用的是 LaunchPad? 或者您是否正在使用 F2837x 器件设计您自己的定制 PCB?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正是我问的是 controlCARD、而不是 LaunchPad。 我应该更清楚地了解这一点、抱歉。

    最棒的

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    好的、现在了解。

    [引用 userid="551419" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195408/tmdscncd28379d-mounting-the-control-card-on-a-pcb ]我的第一个问题是:它们是否具有相同的功能? 根据我的要求、我只有6个 PWM 输出(为 IGBT 模块供电、进而为逆变器供电)、这里和那里的一些 ADC 引脚和 GPIO 具有不同的功能。 控制卡是否是一个不错的选择?  [/报价]

    controlCARD 是一种 C2000评估板标准、与 LaunchPad 相比、它通常可以访问更多器件引脚。 采用子卡设计方法时、外形也不同。 我建议您查看下面 C2000WARE 安装目录中提供的资源。 'TMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf'文件提供引脚定义/标准。

    C:\ti\c2000Ware_4_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    [引用 userid="551419" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195408/tmdscncd28379d-mounting-the-control-card-on-a-pcb ]我的下一个疑问是如何将其安装在 PCB 上。 这些引脚似乎位于控制卡的一侧、我将需要一些连接器来实现相同的功能。 我应该为此使用哪些连接器?[/quot]

    controlCARD 插入一个180引脚连接器。 请参阅下面的坞站以获取参考。

    C:\ti\c2000Ware_4_02_00_00\boards\Experimentreams\DockingState_HSEC_120or180pin\revf

    最棒的

    Kevin