This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:关于金属屏蔽的建议

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195784/tms320f28075-regarding-recommendations-on-metal-masks

器件型号:TMS320F28075

各位专家、您好!

这是原始线程的延续。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194157/tms320f28075-the-power-supply-voltage-of-the-built-in-1-2vreg-increases-to-1-46v

[问题]
客户使用 TMS320F28075PTPT 构建了一个 PCB、并且正在使用具有内置在 DSP 中的1.2VREG。 他们 遇到一种症状、即 DSP 从复位状态释放后、1.2VREG 的电源电压变为1.46V。 有些电路板存在此问题、有些电路板不存在此问题、因此可以始终将其复制到有问题的电路板上。

已向我们指出、问题可能是由 PowerPAD 引起的、 请允许我确认这一点。

问题1:关于 PowerPAD 器件的金属面罩形状、您能否为我们提供除以下所列建议或参考?
PowerPAD 耐热增强型封装(修订版 H)

问题2:请允许我在私下聊天中与您分享客户的金属面罩信息。
我们希望以任何可能的方式加以改进、因此我们希望获得任何提示或意见。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otomo-San、

        请看我在另一个主题中的最后一个回答、我在该主题中提供了封装专家的意见。 解决方案不是改变金属面罩的形状、而是使用更多焊锡膏。