This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否更改了 EPWMSYNCINSEL 规格? 在 TRM 的 spruii0c 和 spruii0c 之间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192472/tms320f28388d-epwmsyncinsel-spec-is-changed-between-spruii0c-and-spruii0c-in-trm

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

我在版本 C 和版本 D 之间发现了一个很大的不同规格

具有连接管理器的 TMS320F2838x 实时微控制器的 TRM

ePWM 同步规格已更改。

您能告诉我哪种规格是正确的吗?

c P2758

d P2867

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hidehiko、

    感谢您向我们指出这一点。 c P2758包含正确的表格。 我们将在 TRM 的下一个修订版中对此进行更正。

    -Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的支持。

    在下一个版本中、我预计会出现另一个相关问题"TMS320F28388D:EPWMSYNCINSEL 中的"FSI_RX.RX_TRIG1"是什么?" 也会得到更正。

    因为我们的系统(需要 ePWM 计数器同步)取决于其规格。

    它仍保留在 Page2985、spruii0d.pdf 中。

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    我认为 FSI_RX.RX_TRIG1等效于选择作为 FSIA 触发源的信号。 我将咨询我们的 FSI 专家以确认这一点。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的支持。

    我希望您能提供最新信息。

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hidehiko、

    我看到您现在提到的主题、从我的第一轮研究中、我得出了相反的结论、即这个主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055039/tms320f28388d-what-is-fsi_rx-rx_trig1-in-epwmsyncinsel

    我目前正在与 Kevin Allen 讨论这个问题、看看他是如何得出这个结论的。 我将尽快与您确认该表的准确版本。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    非常感谢您的支持。

    我希望您能提供下一次更新的信息。

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hidehiko、

    将此表与 driverlib 以及 TRM 的待定更改进行比较时、 TRM 版本 D 中的 EPWMSYNCINSEL 寄存器字段说明表包含正确的连接、但 FSI_RX.RX_TRIG1除外、Kevin Allen 在您提到的另一个线程中是正确的、0x1F 未连接任何内容。 直到今年7月、我们才会重新发布 F2838x 的 TRM、对这些表的更正将在那时生效。

    很抱歉、您对这些表格感到困惑、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的支持。

    我了解正确的规格。 我们需要应用 CLB 来同步另一个外部 DSP 中的 ePWM 载波计数器。

    此致、

    Hidehiko