This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:控制卡上的 VDD 和 VDDIO 引脚

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197182/tmdscncd280039c-vdd-and-vddio-pins-on-control-card

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我们正在  使用 F280039C 控制卡为新的电机控制项目创建硬件。 从控制卡引脚排列 RevB 中、我们不确定引脚 VDD (118)和 VDDIO (119)的连接。 这些引脚应该保持悬空(如下图所示)、还是必须将3.3V 电压轨连接到它们?  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    我不确定您所指的是什么原理图。  对于 TMDSCNCD280039C 的 RevB、所有 VDD 和 VDDIO 引脚均已连接。  

    您可以在最新的 C2000ware 中找到 controlCARD 原理图。

    \boards\controlCARDs\TMDSCNCD280039C\Rev.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    我想您共享的电路是控制卡的原理图。  我的原理图是 指连接到180引脚扩展坞的硬件接口。 逆变器主板上的硬件 应通过集线站为控制卡供电。 在这种情况下、由于我已经向控制卡提供5V 和 GND (如图所示)、我是否应该使引脚118和119悬空? 我希望这一点能清楚地说明。  

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    好的、如果我理解正确、您正在设计接受 F280039C controlCARD 的主板/基板。 在这种情况下、您只需要为 controlCARD 提供5V 电压。 controlCARD 上的 LDO 将为 MCU 生成所需的3.3V 电压。 在 controlCARD 上、MCU 的内部稳压器被启用、因此它将生成所需的1.2V 电压轨。  

    如果您选择在基板上生成这些电源轨、则可以使用 controlCARD 集线站标准上的 VDD 和 VDDIO 输入。 在这种可选情况下、您需要禁用 controlCARD 上的 LDO 并直接为 controlCARD 提供3.3V 电压。 您还可以通过禁用 MCU 的内部 VREG (通过将 controlCARD 上的 VREGENZ 引脚拉为高电平)直接为1.2V 电源轨供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gus。 这很有帮助。