This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28066:MCU 在不稳定的上电期间挂起

Guru**** 2928800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197345/tms320f28066-mcu-gets-hanged-during-unstable-powering-on

器件型号:TMS320F28066

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们以前很好地使用 F28066。

但最近、他们修改了一些具有较大负载的设计、使3.3V 上电(斜升)变得不稳定、这使得 F28066即使电源变为3.3V 也会挂起。  

当 F28066挂起时、看门狗代码似乎也无法正常工作。

请在上电期间查看以下示波器快照。

CH1:PV 的电源输入;CH2:F28066 Pin11 (XRS);CH3:3.3V

问题:

由于 存在 POR 和 BOR、为什么 F28066在3.3V 最终稳定后挂起?

2.您是否认为可以单独通过 F28066 FW 解决此问题而不修改其硬件?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197345/tms320f28066-mcu-gets-hanged-during-unstable-powering-on "]他们修改了一些具有较大负载的设计,使3.3V 上电(斜升)变得不稳定[/quot]

    功率级的修改(由 MCU 控制)不应影响 MCU 的输入电源斜坡。 这表明存在潜在的设计异常。

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197345/tms320f28066-mcu-gets-hanged-during-unstable-powering-on ]1.  由于存在 POR 和 BOR、为什么 F28066在3.3V 最终稳定后挂起?[/报价]

    POR 与您描述的问题无关。 我怀疑这是否与 BOR 有关、这是基于第二个图、其中-XRS 似乎重复置位、即使3.3V 稳定时也是如此。

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197345/tms320f28066-mcu-gets-hanged-during-unstable-powering-on ]2. 您是否认为可以单独通过 F28066 FW 解决此问题而不修改其硬件?[/QUERP]

    我没有足够的有关该问题的信息、但一般来说、与电源斜升相关的硬件问题在固件中无法修复。