This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379d 的 CPU2上是否有用于实现端点协议的 CLB 模块?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196668/tms320f28379d-is-there-an-clb-module-on-the-cpu2-of-28379d-to-implement-the-endat-protocol

器件型号:TMS320F28379D

您好!

   我搜索 EnDat 协议受位置管理器库支持、基于 CLB 的位置管理器库 s/w for endar 仅适用于来自此 UML 的 CPU1

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670587/tms320f28379d-is-there-an-clb-module-on-the-cpu2-of-28379d-to-implement-the-endat-protocol

   我想知道现在是否有任何库更新? 它是否仍然仅适用于 CPU1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLB 模块可以从 CPU2中使用。 遗憾的是、我们尚未移植 EnDat 示例以使用 CPU2。  

    此致

    Lori