This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TBCTL2[SELFCLRTRREM]位定义是什么?#39?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195518/tms320f280025c-what-s-the-tbctl2-selfclrtrrem-bit-defination

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

  祝你度过美好的一天!

  应用手册。 图17-7、我找到 了 TBCTL2[SELFCLRTRREM]位、但在 TRM 或 driverlib 中找不到任何解释、

   能不能有人告诉我:

  这个位的功能是什么?

  它在 TBCTL2中的哪个位?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    与设计人员核实该位的用途。  当信息可用时、我们将与您联系。

    此致、

    Josph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、 期待您的好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    从设计中获得反馈、并了解到 F280025器件不支持 SELFCLRTRREM 位。  我在这上面记录了一个错误、以更正图17-7中的图表。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、Joseph!