This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1:加载程序之前必须连接目标方。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196877/tms320f28386s-texas-instruments-xds100v2-usb-debug-probe_0-c28xx_cpu1-target-must-be-connected-before-loading-program

器件型号:TMS320F28386S

我的一个工程已开始在尝试编译时显示此控制台消息:

德州仪器(TI) XDS100v2 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1:加载程序之前必须连接目标。

我打开了具有正确器件和探针的目标配置文件。 运行测试连接返回"JTAG DR Integrity 扫描测试成功。"

其他工程仍可正确加载。

非常感谢您的想法、建议和祈祷。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一条非常通用的消息。 根据这种情况、看起来目标无法连接。 问题是项目还是特定板? 当您说所有其他项目加载正确时,它是否位于同一电路板上? 如果是,则该项目是否具有某些不在其他项目中的特定配置? 您是否还可以尝试手动启动目标配置文件、然后连接到目标(CPU)。 基本上转至目标配置视图(View -> Target Configuration)、然后选择您的项目特定目标配置文件、然后启动并连接至 SPEC (请参阅下面的快照以供参考)

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 所有项目都位于同一电路板上。 这一个项目昨天已经开始工作,今天就停止了工作。

    当这个麻烦的项目打开时、我在另一个项目中打开了目标配置文件并测试了连接。 现在、麻烦的项目虽然没有发生任何变化、但仍然可以正常工作。