This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:在更新闪存时从闪存运行。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196945/tms320f28386s-running-from-flash-while-updating-flash

器件型号:TMS320F28386S

是否可以在更新较低闪存的同时运行上部闪存中的代码? 例如、更新闪存1-4并运行闪存5中的代码。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     即使正在访问不同的扇区、在对同一个闪存组进行编程时也无法从闪存组读取或执行代码。

    此致、
    Ibukun