Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2, C2000WARE, CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE
尊敬的所有人:
我在 F28M36P63C2的 C28上的代码 会定期更改 ADC 输入引脚。 C28以150MHz 的全速运行。 为此、我使用以下函数:
EALLOW;
TP4_ON;
memset ((void*)&Adc1Regs.ADCSOC0CTL.all、0x3006、16);
TP4_OFF;
EDIS;
现在、我想优化我的代码、并想知道为什么 memset 函数采用3.6µs。 我尝试了不同的方法来减少它、即尝试从 RAM 运行代码、但它不成功。 我想访问 ADc1Regs 需要额外的等待状态吗?
我如何改进时间行为、任何提示都是非常受欢迎的。
此致、
Karl