请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
我们通常在 C 中使用"uint16_t"
它是在哪里定义的?
有何不同? 位字段文件? 还是在 RTS (运行时支持库)或编译器中?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
我们通常在 C 中使用"uint16_t"
它是在哪里定义的?
有何不同? 位字段文件? 还是在 RTS (运行时支持库)或编译器中?
您好、Wayne、
它在 Compiler Include 文件夹中定义。
C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include/sys/_stdint.h
在源代码中、将光标放在 uint16_t 上、然后右键单击、然后选择"Open Declaration"、它将带您进入声明文件

此致、Santosh