This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 RTOS 通过 IEC60730 B 类认证

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196555/tms320f2800157-using-rtos-to-pass-iec60730-class-b-certification

器件型号:TMS320F2800157

您好、C2000团队、

我有兴趣使用 C2000系列 MCU 构建一个 BMS (能源存储系统)。

BMS 需要 IEC60730 B 类认证。

运行 RTOS 的 C2000 MCU 是否存在通过 IEC60730 B 类认证的风险?

请提供建议。

此致、

Windson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找任何特定的操作系统(SafeRTOS)?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢您的回答。

    我正在确认是否可以在 BMS 上运行 SafeRTOS 或 FreeRTOS 或任何其他 RTOS。

    RTOS (此功能)是否会阻止  IEC60730 B 类认证过程? 我是否应该采用非操作系统而不是 RTOS?

    此致、

    Windson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SafeRTOS 声称已获得安全认证。 FreeRTOS 不是。

    让我咨询一些专家 、然后返回给您了解更多详细信息

    此致、

    Veena