This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Endat2.2

Guru**** 2537510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196923/tms320f28379d-endat2-2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好!

我将使用 endat2.2编码器来控制 PMSM 电机的速度和位置、在我的应用中、我将使用 ePWM1、ePWM2、ePWM3来调节我向电机注入的电压、但 endat2.2库存在问题、我认为它与我使用的 ePWM 存在冲突。

我想了解如何更改其他 EPWM 在 endat2.2库中使用的 EPWM?

谢谢、

此致、

Steve Rizk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很遗憾、更改 ePWM 引脚需要修改库源代码。 我们的 SDK 尚未发布 EnDat 的源代码。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    为此、基于"tmdxiddk379d"硬件设计、并在下面给出了根、其中在单个接口中内置了 EnDAT 和 BiSS-C 接口、它使用的是 ePWM1、ePWM2、 和 ePWM3用于逆变器部件 、因此如果 ePWM3被 EnDAT 消耗、那么该硬件设计如何发挥作用?

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_4_01_00_00\solutions\tmdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们仅发布了与 IDDK 项目一同运行的 T-format。 实际上可能与 BiSS-C 或 EnDAT 通信演示发生冲突。

    我快速了解了 EnDat、并通过使用 ePWM4、而不是 ePWM3的代码进行了介绍。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、我快速看了一下代码、解决方案是使用 ePWM4。 我认为 ePWM1-3不应存在冲突。