This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:由 SysConfig 初始化的 SCI 模式 LIN

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197135/tms320f280039c-lin-as-sci-mode-initialized-by-sysconfig

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。  

由于只有两个 SCI 模块、用户必须将 LIN 用作 SCI 以获得更多 SCI 使用。

我们是否可以使用 SysConfig 将 LIN 初始化为 SCI?

2.如果是,是否有任何例子? 如果不是、我们什么时候可以实现呢?

LIN 模块中有一些用于波特率设置的寄存器、如 BRSR 寄存器。 它们在 SysConfig 上吗?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您发帖。 让我回答以下问题:

    1。

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197135/tms320f280039c-lin-as-sci-mode-initialized-by-sysconfig "]我们是否可以使用 SysConfig 将 LIN 初始化为 SCI?

    SCI 模式当前在 SysConfig 中不适用于 LIN

    2.

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197135/tms320f280039c-lin-as-sci-mode-initialized-by-sysconfig 如果是,是否有任何示例? 如果没有、我们什么时候可以这样做?

    请参阅上面的#1、遗憾的是尚不支持 LIN-SCI 模式、当前没有已知时间线。

    3.

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197135/tms320f280039c-lin-as-sci-mode-initialized-by-sysconfig ] LIN 模块中有一些用于波特率设置的寄存器、如 BRSR 寄存器。 它们是否在 SysConfig 上?[/quot]

    LIN SysConfig 目前不提供波特率。

    此致

    Vince