This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:TMS320F28374的 XRS 引脚的最大 ISINK 值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197319/tms320f28374d-maximum-isink-value-of-xrs-pin-of-tms320f28374

器件型号:TMS320F28374D
  • 您能否 提供 TMS320F28374 XRS 引脚的最大 ISINK 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XRS 引脚既是输入引脚也是输出引脚。 在输入配置中、它由外部器件驱动。 在输出配置中、它由内部源驱动、例如看门狗。 器件内部有一个(弱)上拉电阻器。 我们要求-XRS 引脚由具有开漏输出的外部器件驱动。 www.ti.com/lit/SPRS880的第57页给出了4mA 的灌电流