请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 大家好、
客户有两个问题需要您的帮助:
1.当我引导至闪存时、我将此答案作为参考:

在此处添加 CODE_START

然后、如果我不添加 code_start、它可以脱机运行、而不能脱机运行。 但在我的28377D 项目中、它可以脱机运行、我没有添加 CODE_START。 因此、我想知道该 code_start 会执行什么操作。 CMD 文件中没有任何变化。
我想知道我是否只需按下一次调试图标、然后 CPU1和 CPU2的程序可以自动加载到 CPU1和 CPU2中、请告诉我如何配置 CCS 来执行此操作。
您可以帮助检查此案例吗?
谢谢、此致、
本