This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:关闭自动完成

Guru**** 2689835 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197805/ccstudio3-turn-off-auto-completion

器件型号:CCSTUDIO3
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

在编辑时、CCS 尝试通过添加匹配的引号、大括号等来提供帮助 如果编写新代码、这种方法是可以的、但为了维护、这确实是一种麻烦。

如何停止此行为?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您使用的是哪个 CCS 版本? 您将"器件型号"指定为"CCSTUDIO3"。 该器件型号指的是 CCS v3.x 您正在使用的是该版本吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    CCStudio 和 CCSTUDIO3 是器件型号下拉列表中的唯一 CCS 选项。

    我正在使用
     版本:11.1.0.00011。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 Preferences 对话框("Windows -> Preferences (Windows ->首选项)")。 按对话框左下角的"显示高级设置"链接。 然后展开左侧面板中的"C/C++"节点。 "Code style -> formater"和"Editor"下的选项具有大量编辑器选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="152282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197805/ccstudio3-turn-off-auto-completion "]编辑 CCS 时尝试通过添加匹配的引号、大括号等来提供帮助[/quot]

    具体来说、有关该选项、请参阅:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我非常感谢消除这种悲观情绪。