This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:系统找不到指定的路径

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197977/tms320f28069-the-system-cannot-find-the-path-specified

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

请帮助解决以下错误

C:\sw\ide\ccs\ccs5\targetConfigs\TMS320F28069_xds100v2.ccxml (系统无法找到指定的路径)


此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以尝试使用 位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\c2000ware\device_support\f2806x\con\targetConfigs 的 CCXML。 它被命名为 TMS320F28069.CCXML、并使用 xds100v2。

    此致

    Siddharth