This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如果用户选择 F280039C 来创建一个项目、CCS 是否会生成#define F280039C 或类似内容?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197801/tms320f280039c-does-ccs-generate-define-f280039c-or-similar-if-the-user-choose-f280039c-to-create-a-project

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

如果用户选择 F280039C 来创建项目、CCS 是否会生成任何代码或定义以供用户知道它在 F280039C 上运行?

喜欢"#define F280039C"或类似产品?

还是用户必须手动将其添加到编译器的预定义符号中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    不、它不会创建任何这样的代码。  仅设置特定于所选器件的编译器选项(如 FPU、TMU 和 VCU_support)。  

    未定义预定义符号。

    此致

    Siddharth