This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:当 VDDA 低于3.3V 时、ADC 通道的输入范围是多少?

Guru**** 2603315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198626/tms320f280025c-what-s-the-input-range-of-the-adc-channels-when-vdda-is-under-3-3v

器件型号:TMS320F280025C

大家好、专家也很好

   祝你度过美好的一天!

    在 1.65V 内部基准电压中、我将 VDDA 和 VDDIO 抽取至3.0V、并将 ADC 输入信号设置为3.1V、 转换结果仍然 正确。

   虽然这对系统很好、但我理解:为什么最大输入信号可以高于 VDDA?

   希望收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    这不是建议的工作条件。 您可能仍然获得正确的转换结果(从技术角度讲、在本例中 VREFHI 实际上为1.65V、因此它仍然< VDDA)。 但是、当 ADC 输入大于 VDDA 时、它可能会在内部 VREF 缓冲器上产生过多的电流负载、这可能会影响性能。 如果 ADCIN > VDDA、则不保证数据表规格。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

      TMS320F280049:ADC ︎、输入限制、基准电压、输入范围等- C2000微控制器论坛- C2000 μ C 微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上述文章中,我发现:  

     在3.3V 内部 VREF 模式下、内部电压基准带隙提供3.3V/2或1.65V 的精确电压(可在 VREFHI 引脚上在外部测量)、因此3.3V - 10%的 VDDA 值仍会根据规格产生精确转换。

    如果 我可以确保 ADC 输入引脚泄漏电流不会超过2uA、那么当 ADCIN > VDDA 时、这是可以的。   我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    是的、我认为上述陈述是正确的。 VREF 缓冲器不会钳位、因为 输出电压实际上是1.65V、因此只要输入泄漏 处于规格范围内、您就应该可以了。

    此致、
    Ibukun