This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:上电复位

Guru**** 2772435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198254/tms320f280025c-power-on-reset

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好、  

我一直在使用 tms320f280025c 微控制器实施充电器项目、我已将代码转储到闪存上、但控制板在与电源板连接时无法上电复位(POR)、即使按下时的复位按钮也不响应

复位电路包括沿 接地端的2k Ω 拉电阻器和一个0.01uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nabeela、

    您是在 TI F200025C EVM 还是在定制硬件上运行代码? 您是否查看了具有示波器的电源、时钟和复位线路、以验证所有线路是否处于正常工作条件下? 最后、您能否尝试一个编译为从闪存运行的标准 C2000ware 示例、以排除代码中的任何代码问题?