This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在基于 driverlib 的工程中添加 flashapi

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198283/launchxl-f28379d-adding-flashapi-in-driverlib-based-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、TI 团队

我想向闪存存储器写入和读取数据。

我的项目是基于 driverlib 的项目。

如何将 flashapi 包含在项目中?

如果有一些参考或步骤指南、说明如何包含不同的库并同时使用这两个库、我会很高兴。

谢谢你

此致,Jungwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jungwoo,

    我认为 F2837xD 中没有基于 driverlib 的闪存 API 使用示例。  但是、包括闪存 API 库不应是不同的 driverlib 和位字段示例。   

    如果需要、请查看基于 F28004x driverlib 的闪存 API 使用示例、该示例位于 C:\ti\c2000Ware_x_xx_xx_xx\driverlib\f28004x\examples\flashapi_ex1_program_autoecc.c

    您可以将此示例导入 CCS 并查看链接器命令文件。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Vamsi、

    非常感谢!!

    我将尝试该示例并引用链接器 cmd

    此致,Jungwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jungwoo,

    我可以关闭该主题吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!! 非常感谢