This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:无法从 C2000Ware 加载 CLB 示例工程

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197014/tms320f28374d-unable-to-load-the-clb-example-project-from-c2000ware

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

我安装了最新版本的 C2000Ware、没有错误。 但是、我无法在 CCS 上打开 CLB 示例项目。 屏幕快照已附加。

请注意,此问题*特定于 CLB 项目;我可以在 C2000Ware 示例上打开所有其他项目,这一点很好。 手册中提到了一个名为'SysConfig'的工具、该工具应该是 CCS 中处理此类项目的一部分。 也许需要以某种方式配置它?

有关我的设置的详细信息:

基于 AMD64的 PC 上的 Ubuntu 22.04LTS。 CCS 12.2.0、C2000Ware 4.03.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法重现此问题。  当我尝试导入示例时、它会列出 CLB 文件夹中的所有项目。

    您能否检查配置的 SysConfig 版本是什么?   

    您可以通过单击 Code Composer Studio 下的 Windows->Preferences->Products 来选中此选项。

    另一个选项是尝试重新安装 C2000Ware 并进行检查。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还安装了 SysConfig 1.15.0;请参阅随附的屏幕截图。

    我怀疑重新安装 C2000ware 将解决此问题;我认为问题出在 CCS 方面;该项目具有 CCS 无法解析的内容。

    快速网络搜索显示、其他人也遇到了这个非常严重的问题、尽管 e2e 论坛上的问题尚未解决。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    无法确定导致此问题的原因、因为我无法重现此问题。   我在 Ubuntu 20.04上已经厌倦了它

    您能否压缩并共享 CLB 文件夹、以便我尝试复制它?   

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth

    感谢你的帮助。 我要附加有问题的目录、但它是 C2000ware 安装中的一个直接的、未修改的目录。 它是一个 gzipped tar 文件;使用 tar -zxvf 解压。

    此致

    杜尔加

    文件:///opt/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/clb.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜尔加  

    我看不到您帖子的附件。  请重新分享。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth
    很抱歉。 我将其附在此电子邮件中;由于 TI 制定的某些安全策略、可能会将其删除。 我还会尝试将其上传到 e2e 网站。 如果您获得了两份副本、请忽略副本。
    此外,我在另一台计算机上尝试过此操作(设置与导致问题的计算机几乎相同),并且也无法复制。 我不知道根本原因是什么;但是、我可以说安装的 C2000Ware 和 CCS 没有任何问题、这也是一个强大的 Ubuntu 安装。 如果您仍然无法重现此问题、请随时关闭、因为我现在有工作要做。
    BEST、file:///opt/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/clb.tar.gz
    杜尔加
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件:///opt/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/clb.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜尔加  

    我仍然无法访问附件。   可能 是由于安全策略而删除了它。 根据您确认它在另一台 Ubuntu 计算机上工作以及由于我无法复制它,将关闭此主题。

    此致

    Siddharth