This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CMPIN6N、CMPIN6P、和 CMPIN5P 的处理

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196741/tms320f28075-handling-of-cmpin6n-cmpin6p-and-cmpin5p

器件型号:TMS320F28075

各位专家、您好!

请让我确认 CMPIN6N、CMPIN6P 和 CMPIN5P 等 CMP 专用引脚。

如果未使用上述引脚、是否应将其连接到 GND? 还是应该保持打开(浮动)?

如果同一信号被并行输入到 CMPIN6N 和 CMPIN6P 引脚上、CMPIN6N 和 CMPIN6P 是否有可能相互影响或者其它 CMP 引脚?
(对这个问题含糊不清感到抱歉。 如果您能给我提供任何意见、我将不胜感激。)

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196741/tms320f28075-handling-of-cmpin6n-cmpin6p-and-cmpin5p ]如果未使用上述引脚、是否应将其连接到 GND? 或者、它们是否应该保持打开(浮动)?[/报价]

    如果未使用这些引脚、您可以将其连接到 GND、但也可以将其保持断开。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196741/tms320f28075-handling-of-cmpin6n-cmpin6p-and-cmpin5p ]如果将相同的信号并行输入到 CMPIN6N 和 CMPIN6P 引脚、那么 CMPIN6N 和 CMPIN6P 是否会相互影响或影响其他 CMP 引脚?[/QUERQ]

    这取决于您是使用 CMPIN6、还是使用比较器的内部 DAC 作为(-)输入、还是使用 CMPIN6N 作为输入。 如果您根本不使用 CMPIN6、则不会出现问题。 如果您将 DACVAL 用于(-)输入、那么 CMPIN6N 和 CMPIN6P 应该可以具有相同的值。 但是、如果两个输入都用作比较器的输入、并且正在使用比较器、那么这将导致问题、因为您的基准将与输入相同。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致、
    还不错