This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:C2000微控制器论坛

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198398/tms320f28379s-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28379S

您好、我无法使用 Blackhawk 调试探针 xds560v2对 f28379s 进行编程。  

我收到以下错误。  

我尝试过、

更新 code composer 并使用 DTC_conf 确保调试器正常工作。  

我需要帮助来运行调试器、以便能够对电路板进行编程。

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    您能否包含目标配置的屏幕截图?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我解决了该错误。 我必须在 code composer 中安装正确的 XDS560调试器版本才能使其正常工作。