This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:IEC60730/UL1998要求

Guru**** 2831705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198027/tms320f2808-iec60730-ul1998-requirement

器件型号:TMS320F2808

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户在其产品中使用 F2808/F2809多年。

现在、用户需要支持 IEC60730/UL1998。

我们注意到、在 F2833x/23x/F2806x 等后续产品中、有 IEC60730封装。

https://www.ti.com/tool/IEC60730SWPACKAGES

问题:

如果用户参考 F2833x 上的上述软件包并尝试将其迁移回 F2808/F2809、您认为他们可以将其用于 IEC60720/UL1998认证吗?

或者我们不建议使用硬件限制?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2808/F2809器件缺少一些较新器件具有的特性、例如 RAM 奇偶校验/ECC 和内部振荡器、我认为这些特性会使实施 IEC60730/UL1998所需的措施成为一个问题。 如果可能、我们应该建议他们迁移到最新一代器件。

    惠特尼