This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:InstaSPIN FOC:找不到标识符(Launch-XL F280039C 和 DRV8316R)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198584/launchxl-f280039c-instaspin-foc-indentifier-not-found-launch-xl-f280039c-and-drv8316r

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

您好!

我正在尝试将 InstaSPIN FOC 与 Launch-XL F280039C 和 DRV8316R 评估模块配合使用、以驱动小型 PM 电机。  

连接硬件后、找不到任何标识符。 请查看以下屏幕截图。

感谢您的支持。

Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在 CCS 中运行该实验、GUI 不支持此 具有 DRV8316R 的 Launch-XL F280039C。

    您可以参阅电机控制 SDK 中的实验。 当前的 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可支持一组适用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、 LAUNCHXL-F2800137 (带 BOOSTXL-DRV8323RS)、 BOOSTXL-DRV8323RHDRV8353Rx-EVM、  BOOSTXL-3PHGANINVDRV8316REVM或 DRV8329AEVM 逆变器板,用于低电压电机(最大值:100VDC)。 TMDSCNCD280025CTMDSCNCD2800137 或 TMDSCNCD280039C 、带 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板和 用于 高压电机(最大350Vdc)的 TMDSADAP180TO100。 控制算法包括具有 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、具有 ESMO 的无传感器 FOC、具有增量编码器的含传感器 FOC、具有霍尔传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Universal Project and Lab User's Guide (通用项目和实验室用户指南): https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹中的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x