This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:将 Σ-Δ 调制器与 LVDS 接口相连

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305L25, DS90LV012A, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198085/tms320f28384d-interfacing-sigma-delta-modulator-with-lvds-interface

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:AMC1305L25DS90LV011ADS90LV012A

尊敬的 先生 :

我们正在开发基于 C2000 28384x 芯片   的电机控制器,并考虑使用 Σ-Δ 调制器测量电机的电流。  

为了 提高 EMC  性能,我们已经阅读 了应用手册  SLAA851  (通过 LVDS 提高电机驱动器中的 EMC 性能),建议使用 SD 调制器

具有 AMC1305L25 等 LVDS 接口 、而 在 C2000附近有 LVDS 线路接收 器和收发器 DS90LV011A/DS90LV012A

将  LVDS 收发器  用于时钟  、然后 将其他 LVDS 接收  器用于数据 、将 导致  接收 到的数据与 C2000正在使用的原始时钟之间的延迟  

这不是问题吗?  因为附加 的传播 延迟 可能会违反 Σ-Δ 滤波器的时序要求(设置时间)?   

如果 是,    解决此问题的建议解决方案是什么 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    是的、添加 LVDS 肯定会增加额外的传播延迟、这可能违反 SDFM 时序要求。 但是、如果您可以备用其他 PWM 引脚、则可以考虑额外的传播延迟并将其计入进入 SD-Cx 引脚的 PWM 时钟中。

    此致、

    曼诺伊