This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:创建项目时出错

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199727/tms320f2812-error-creating-project

器件型号:TMS320F2812

您好!

我正在尝试使用 SYS/BIOS 创建新项目,并且在创建项目时出现以下错误:  

Nature org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.managed build Nature is missing prerequisite nature: org.eclipse.cdt.core.cnature

有什么想法可能来自哪里以及如何解决?

提前感谢、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    请提供有关您的环境的更多信息。 例如:

    • 您使用的确切 CCS 版本是什么?
    • 您使用的是什么主机操作系统?
    • 如何创建新项目(指定用于创建项目的菜单项)?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Windows 11上使用 CCS 12.2。

    我正在执行以下步骤

    这里是怪异的部分。 我已经这么做了十几次、得到了误差。 我刚才再次尝试了屏幕截图、没有错误。  

    我想问题已经解决了... 但是,我们怎么会永远不知道……