This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:ePWM

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199181/tms320f28379s-epwm

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

ePWM  驱动程序为何不支持函数 ePWM_enableSyncOutPulseSource (0和 ePWM_setSyncInPulseSource ()。 这些函数可用于 其他 C2000 (例如 xx2025)驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    函数 ePWM_enableSyncOutPulseSource 使用 EPWMSYNCOUTEN 寄存器。 此功能在您指出的器件中不可用- TMS320F28379D。

    与函数- ePWM_setSyncInPulseSource()相同

    谢谢、

    Aditya