This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:SysConfig 支持多个 SPI 芯片选择

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199315/tms320f2800157-q1-sysconfig-support-for-multiple-spi-chip-select

器件型号:TMS320F2800157-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

香榭丽舍

需要在 SPI 总线上支持2个从器件、目前在 SysConfig SPI 配置中似乎不支持这种用例。 我是否错过了某个内容、如果没有、是否有添加该内容的计划?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您无法从 SPI SysConfig 配置多个 chio 选择(SPIPTE)引脚。 但是、您可以通过将 GPIO 配置为输出引脚并将其用作多个外设(从器件)的片选信号来解决该问题。 为此、您需要使用 GPIO SysConfig 部分而不是 SPI。

    此致、

    曼诺伊