This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:多个器件的固件更新

Guru**** 2593480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199559/tms320f28377s-firmware-update-of-multiple-devices

器件型号:TMS320F28377S

您好!  

我想同时更新几个器件、如下所示。

这是否可以使用实时固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    您能否提供有关用例和最终应用的更多详细信息?

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我通过雾按了"重新解决"按钮。

    这个问题尚未得到解决。

    无论如何、该应用是直流/直流转换器。  

    我的客户将堆叠多个低功耗直流/直流转换器以创建高功率产品。

    例如、将六个15kW 直流/直流板并联堆叠以创建90kW 转换器。

    他希望更新每个直流/直流板的固件。

    此致、  

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sy、

    现场多个器件的 LFU 是可能的、可能是运行相同旧固件并升级到相同新固件的相同器件、但这不是我们的参考实现。

    主要考虑因素是:

    -如何确保所有设备均已成功更新? 您需要为此设计一种机制

    -如果一个或多个设备未更新,它们如何与主机通信? 需要为此设计一种机制

    -我们当前的实施是要编程的单个主机-单个目标器件,并且我们有一个特定的协议。 例如、主机发送一个包含一定数量的字的数据包、该字被编程到闪存中。 目标器件接收到该消息、将其放入 RAM、将程序写入闪存、发回确认、然后主机继续发送下一个数据包。 此设计是否适用于位于同一通信总线上的多个器件? 需要对此进行思考。

    谢谢、

    Sira