This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在不使用 SysConfig 的情况下将 TMS320F280049C 用于 PWM 的功能

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199761/tms320f280049c-capability-of-using-tms320f280049c-for-pwm-without-using-sysconfig

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

我正在尝试使用 TMS320F280049C launchpad 生成 PWM 信号、并一直在查看 c2000ware 中提供的示例文件、并大致了解 MCU 的工作原理。 我准备好开始开发自己的代码、但不想使用 SysConfig 为我生成代码。 我知道它是一个功能强大的工具、但出于管理原因、我需要自己生成所有代码。 如何在不使用 SysConfig 的情况下做到这一点?

我尝试从 c2000ware 中提供的空项目开始 、但它们仍然附带包含 board.h、board.c 等的空 SysConfig 文件 当我从头开始处理我自己的项目时、我无法包含 driverlib.h、并且无法在 main.c 文件中正确调用 driverlib 函数。  

已添加任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在这里执行相同的操作。 只需删除 SysConfig 文件即可、它将全部正常工作。 您还可以将 SysConfig 文件完全保留为空、而不使用 Board_init 和 main.c 中的其他内容

    您可以轻松地从工具中去耦、因为它始终是可选项目。

    NIMA