This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:连接 BOOSTXL-POSMGR 和 BiSS 编码器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, LAUNCHXL-F28379D, LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198818/launchxl-f280039c-connection-with-boostxl-posmgr-and-biss-encoder

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-POSMGRLAUNCHXL-F28379D

对 BOOSTXL-POSMGR 板的大部分支持似乎都引用了 LAUNCHXL-F28379D、但对于这些 Launch Pad、我希望使用 LAUNCHXL-F280039C 通过 BoosterPack 读取 BiSS 编码器。 对于已发布的库、这是可行的吗? 如果不是、我应该考虑更好的发布替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的 SDK 中没有支持其他 LaunchPad 的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、感谢您的回复!

    为清楚起见、仍然可以使用 LAUNCHXL-F280039C + BOOSTXL-POSI1R 读取 BiSS-C 编码器、对吧? SDK 中没有支持该功能的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果库源代码移植到此平台、则可能会出现这种情况。