This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SIMO GPIO

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, TIDA-010231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199635/tms320f280049c-simo-gpio

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-010231ADS8363

大家好、

在本,设计中、ADS8363的 SDOA (转换器 A 的串行数据输出)和 SDOB 引脚(转换器 B 的串行数据输出)分别连接到 F280049C 的 GPIO16引脚和 GPIO24引脚。

GPIO16和 GPIO24都是从器件输入、主器件输出(SIMO)引脚、但 根据我的理解、ADC 的 SDOA 和 SDOA 应连接到从器件输出、主器件输入(SOMI) GPIO。

我对这个问题感到困惑、请您提供一些意见吗?

非常感谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    您的观察结果是正确的。 SDOA/SDOB 引脚应连接到 SOMI 引脚、而不是 SIMO 引脚。 我将与我们的系统工程师联系、并与您联系。

    请等待1-2个工作日、以便我与您再次联系、了解更多更新信息。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    我刚刚通过电子邮件向系统工程师发送了邮件。 不幸的是,他似乎在本月剩余时间休假,预计3月份还会回来。 因此,我将在3月初提供更新。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、
    ADS8363的 SPI 配置稍有不同、因为您必须将 ADS8363的两条数据线连接到 MCU 的两个单独 SPI 模块。 这种方法如以下文档所示。 在 TIDA-010231中、我们使用相同的方法、但使用2个 SPI 模块从 ADC 的数据输出和数据输出 B 接收数据。

     https://www.ti.com/lit/an/slaa633/slaa633.pdf

    图5:

    在该配置中、C2000的两个 SPI 模块都被置于从模式、并且通过 PWM 模块提供时钟来仿真主器件。
    由于 MCU 是从器件、因此 SIMO 是连接来自 ADC 的数据的正确引脚。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas 和  Manoj!

     非常清楚的解释!

    此致、

    Ivy