This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812程序 FPGA

Guru**** 2929700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193727/tms320f2812-program-fpga

主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

我尝试使用以菊花链形式连接的 JTAG 对2个 FPGA 进行编程(  TMS320F2812 和  10M08SAU169C8G)

当 TMS320F2812是链的一部分时-我无法对 FPGA 进行编程(但我可以通过 JTAG 将数据直接加载到 FPGA)

当 TMS320F2812 旁路(TDI 和 TDO)时  、可以对10M08SAU169C8G 进行编程(闪存和直接)。

链被缓冲。

它看起来像是软件问题。

如果 可能涉及安全问题或 其他问题、我会漂移

第二个问题-如果 TMS320F2812未编程-它是否会影响对 FPGA 进行编程的能力?  

你能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、

    我对这些器件不是很熟悉(F2812很旧)、所以请允许我对此进行研究、我明天会回来。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、

    您尝试使用哪个 JTAG 调试探针对这些器件进行编程? 使用许多 XDS 类调试探针对 JTAG 菊花链进行编程时存在已知问题。 当 JTAG 扫描链中的 IR 位太多时、就会出现问题。 这可能是导致问题的原因、具体取决于 FPGA 的红外扫描长度。 您可以在本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spracf0b/spracf0b.pdf?ts=1675899951191&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中阅读相关内容

    我不确定您的第二个问题是什么意思、因此请澄清一下。 如果  TMS320F2812无法循环位、您将无法在同一链中对 FPGA 进行编程。 如果 TMS320F2812 处于旁路模式、则没关系、您将能够对 FPGA 进行编程。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Benjamin  

    抱歉、如果这是重复的回复

    XDS100是编程器。

    您能解释一下 HOE 能否瓶胚红外位扫描?

    是否需要使用 IR 位的值通过 PASS 位进行设置?

    Yehoram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、

    是的、将  BYPASS 位设置为 IR 位的值是正确的。 您使用什么软件对这些器件进行编程?

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio。

    我需要有关如何查找 IR 位的帮助

    Yehoram   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、

    由于这是一个很旧的器件、我没有硬件可供我使用、我认为这在任何地方都没有记录。 我需要询问一位同事、他们是否对如何查找 IR 位有任何想法。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、

    是否可以尝试使用38作为 BYPASS IR 位数?

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    38 (或38H)不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、

    是否可以在"高级"选项卡中向我发送目标配置的屏幕截图? 阅读您的旧帖子、我仍然对您尝试做的事情感到困惑。 您是否只是在  绕过 TMS320F2812的情况下尝试对 FPGA 进行编程、或者是否要对 TMS320F2812执行其他操作? 您是否还可以发送屏幕截图、说明您在哪里输入了 BYPASS 位值?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试配置 TMS320F2812。

    FPGA 可通过 Quartus (FPGA 软件)进行配置、 并进行 FPGA 配置。

    TMS320不奏效。

    附加图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、  

    哦、好的、我认为我最初误解了您的目标。 您是否正在尝试绕过 FPGA 以便对  TMS320F2812进行编程? 因此、在本例中、您需要查找 FPGA 的旁路位数。

    您的目标配置看起来正确、您只需为 FPGA 找到正确的旁路位数即可。 我不知道在哪里可以找到这些信息,也许有办法找到 Quartus,或者你可以为 10M08SAU169C8G 寻求一些支持 ?

    此致、

    Ben Collier