This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:电流感应

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200020/tms320f28069m-current-sensing

器件型号:TMS320F28069M

借助 ADC、我能够感应交流电流。

我想计算感测到的电流值的最大值。

2.如果电流立即超过某个值,则需要停止程序。  

请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我建议您使用 ADC 的 EOC (转换结束)信号触发 CPU 中断。 在该中断中、仅当新的 ADC 结果高于全局变量的旧值时、才使用 ADC 结果寄存器中的值更新全局变量。 这样、全局变量将始终是从 ADC 获得的最高值。

    2.当电流超过某个特定值时,是否有特定的东西要停止? 您可以重置器件或关闭器件上的特定外设。 如何实现该目标的方法会因您想要实现的目标而异。

    此致、

    Ben Collier