This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:请求获得新版本的 TMS320F28388D、该版本具有 CLA 和 C28x DSP 之间更高的共享 RAM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199880/tms320f28388d-request-for-new-version-of-tms320f28388d-with-increased-shared-ram-betwen-cla-and-c28x-dsp

器件型号:TMS320F28388D

您好!

   如果 某个组织请求增加 CLA 和 C28x 内核之间的共享 RAM 大小、则 TI 方面是否可以生产新的 TI DSP TMS320F28388D 变体。 很显然、我们发现很难在可用的32KB CLA 共享 RAM 中执行代码。 我们正在寻找大约128KB 的共享 RAM。

这一点并不紧迫、需要在那里做出决定来转储此处理器 TMS320F28388D、并与具有更多 RAM 的其他供应商联系、以实现这一目的。

如需了解相关信息、我们希望同时使用 C28x 内核以及项目的相关 CLA。

请求您回复并提供 TI 联系人以与之联系。

此致、

Golivi Suresh Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我们不打算使用此器件的新版本、但 C2000中的另一个器件具有用于 CLA 的64KB RAM。 它不仅仅是我们在  TMS320F28388D 上拥有的、还不符合您提到的要求。 明年、我们将推出另一款能够满足此要求的器件。  

    此致、

    Vivek Singh